结果:找到"光模块测试 光模块参数 SFP光模块 光模块温度 光模块性能",相关内容1000条
  • 你想要的10GSFP+光模块大全都在这里
  • 10GSFP+光模块被广泛应用于10G以太网中,在下一代移动网络、固定接入网、城域网、以及数据中心等领域非常常见。下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家一一盘点下10GSFP+光模块都有哪些吧。一、10GSFP+双纤光模块10GSFP+双纤光模块是一种常规的光模块,有两个LC光纤接口,传输距离最远可达100公里,常用的10GSFP+双纤光模块有10GSFP+SR、10GSFP+LR,其中10GSFP+SR的传输距离为300米,10GSFP+LR的传输距离为10公里。光模块店铺:shop1458197280610.1688.com二、10GSFP+单纤光模块10GSFP+BiDi光模块采用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G SFP+ 万兆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2021-08-12 18:25:00
  • 16GFCSFP+光模块类型汇总及应用
  • 16GSFP+光模块主要应用于FC(FibreChannel)网络中,光纤通道技术(FibreChannel)是一种网络存储交换技术,可提供远距离和高带宽,能够在存储器、服务器和客户机节点间实现大型数据文件的传输。光纤通道的运行速率有2Gbps、4Gbps、8Gbps、16Gbps、32Gbps、64Gbps和128Gbps,主要用于连接计算机存储设备。本篇文章重点介绍16GSFP+光模块的分类及应用,16GSFP+光模块有16GFCSFP+、16GFCBIDISFP+、16GFCCWDMSFP+、16GFCDWDMSFP+共4种类型。接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家一一介绍下...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SFP+ 16G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-11 16:57:00
  • CWDMSFP彩光模块知识百科
  • CWDMSFP光模块(也称彩色光模块,波分光模块)采用了CWDM波分复用技术,将不同波长的光信号复合在一条光纤上进行传输,是光复用传输链路中的光电转换器。CWDMSFP光模块采用LC双工接口,与单模光纤使用最大传输距离可达120km,具备低功耗、低成本等优点。在使用CWDMSFP光模块时,为了更好识别千兆以太网信道映射使用的波长,所以我们会通过光模块拉环颜色进行区分这些CWDMSFP光模块波长。易天光通信CWDMSFP光模块的拉环颜色CWDM波分光模块可提供18个波段(1270nm~1610nm)波长;CWDMSFP光模块的应用主要应用于光纤到户(FTTH)、校园网、数据中心、城域网、局域网...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM SFP 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-09 17:14:00
  • 你了解10GBIDISFP+单纤双向光模块吗?
  • 随着5G网络部署,远距离传输的光模块需求越来越多。易天光通信(ETU-LINK)光模块厂家为适应市场需求不断完善产品线,现有全系列BiDi单纤光模块产品提供,主要的封装形式为SFP/SFP+/XFP和QSFP+。本文将根据市场需求日益增长的10GBIDISFP+光模块进行介绍。10GBIDISFP+光模块10GBIDISFP+光模块其封装形式为SFP+,传输速率10G,LC单工接口,与单模光纤使用传输距离最高达80公里。BiDi指单纤双向,它是利用WDM(即,波分复用)技术,发送和接收两个方向的不同中心波长,从而实现一根光纤双向传输光信号。易天线上店铺:shop1458197280610.1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G,单纤SFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-02 14:52:00
  • 什么是10GDWDMSFP+万兆波分光模块?
  • 10GDWDMSFP+密集波分光模块,采用可热插拔的SFP+封装,最大速率高达11.3Gbps,选用EMLCOOLED发射激光器(比传统DFB激光器更适合于高速率、长距离的传输),双工LC光口,在单模光纤上传输距离最高可达80KM,带数字诊断监控功能。DWDMSFP+光模块特点◇全双工收发一体模块◇符合SFP+MSA、万兆以太网、CPRI、光纤通道、SONET/SDH和OTNOTU2e标准◇可选波长C61-C15通道:1528.77nm-1565.50nm(间隔0.8nm,C15-C61通道)◇传输距离最高可达20至80公里◇可选工作温度范围:商业级,扩展级,工业级◇电源电压3.3V◇符合R...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G DWDM SFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-04-15 18:00:00
  • 光模块是插在哪里的?
  • 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP 1*9 SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
  • 【干货资料】光模块有哪些类别?
  • 移动互联网的到来,光通讯行业的崛起。我们每个人都和光通讯密不可分。球迷们可以拿起手机看直播,在外工作的人可以随时和父母视频通话,女性可以自主的网上购物。这些生活中的点点滴滴我们都深受光通讯的恩惠。光模块,英文简称(opticalmodule),主要用于光通讯行业。它的作用主要是光电转换,它的发送端把电信号转化成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。简单的来说光模块是发射和接收电信号的中转器,是电信号传输的桥梁。今天我们为大家整理了以下几种常见的光模块类型。综上表格可以看出,现在最常见的光模块就属SFP光模块和SFP+光模块了。它以小巧的外形,高性能赢得了良好的口碑。也是我们易...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-13 18:16:00
  • 光模块最基本的测试参数
  • 一个光模块的成品,看似简单。其实生产一个产品,是需要经过多道的检测的。在测试中,有几个参数是非常重要的,只有这些参数符合相关标准,才能使SFP光模块性能最佳。您知道是哪几个测试参数吗?现在让我们细细道来吧!1.发射光功率发射光功率指发射端的光强度,以dBm为单位,是影响传输距离的重要参数。2.接收灵敏度接收灵敏度指可以探测到的光强度,以dBm为单位。一般情况下,速率越高接收灵敏度越差,即最小接收光功率越大,对于光模块接收端器件的要求也越高。3.偏置电流为了使激光器LD高速开关正常工作,必须对它加上略大于阈值电流ITH的直流偏置电流IBIAS,直接用BIAS表示。BIAS过大会加速器件的老化,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SFP 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-08-03 17:06:00
  • 光模块技术:如何测试光模块的性能?
  • 安装好光模块后,测试其性能是必不可少的步骤。当整个网络系统中的光器件是由一个供应商供应时,如果网络系统能够正常工作,那么就不需要对系统的子组件分别进行测试。但是,现在大部分网络系统中的子部件都来自不同的供应商,因此,测试光器件,尤其是各个光模块的兼容性和互操作性至关重要。那么如何测试光模块的兼容性呢?读完本文,我想你会找到答案。我们知道,光模块是由发射器和接收器组成。当发射器通过光纤与接收器连接时,如果整个系统的误码率没有达到预期的效果,是发射器的问题还是接收器的问题?又或许是发射器和接收器都有问题。事实上,光模块的发射器和接收器会相互影响,因此,光模块合格的标准是任何接收器都能接收到来自性...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 技术 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-22 17:14:00
  • 重点解析XFP光模块集中出现的问题原因及优势特点
  • 关于XFP光模块来说,其功用失效分为发射端失效和接纳端失效,最常呈现的问题集中在以下几个方面:1.光口污染和损害由于光接口的污染和损害引起光链路损耗变大,导致光链路不通。发生的原因有:A.光模块(光纤模块)光口暴露在环境中,光口有尘埃进入而污染;B.运用的光纤连接器端面现已污染,光模块(光纤模块)光口二次污染;C.带尾纤的光接头端面运用不当,端面划伤等;D.运用残次的光纤连接器;2.ESD损害ESD是ElectroStaticDischarge缩写即"静电放电",是一个上升时间能够小于1ns(10亿分之一秒)乃至几百ps(1ps=10000亿分之一秒)的非常快的进程,ESD能够发生几十Kv/...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: XFP SFP 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-26 15:41:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: